This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801-Q1:正向和反向旋转

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279200/drv8801-q1-forward-and-reverse-rotation

器件型号:DRV8801-Q1

大家好、

在正向和反向旋转过程中,如何判断它已旋转到指定位置? IC 是否会有反馈信号?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    它没有精确的位置跟踪、只有通过 VPROPI 引脚的电流反馈。  

    若要获得位置反馈、您需要一个外部传感器、例如带有磁体的增量编码器或霍尔效应传感器。   

    您还可以使用步进电机代替有刷直流电机。  然后、您将告诉步进电机驱动器前进的步数、电机将移动到该位置。

    此致、

    雅各布