This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:时基故障率和放大器;功能安全数据

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV3245Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279490/drv8305-q1-fit-rate-functional-safety-data

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV3245Q-Q1

您好!

我们需要 DRV8305-Q1栅极驱动器的功能安全数据时基故障率等。

任何人都能提供的信息。

我们的应用是 ASIL B、即 BLDC 电机控制器。

此致、

D·阿布希斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhishek,

    请使用以下链接搜索特定的器件时基故障率。

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp#resultstable

    DRV8305-Q1不符合 ASIL B 要求。 我们的 DRV3245具有与 DRV8305-Q1类似的结构 、并使用 ASIL D 系统、因此它应满足 ASIL B 要求。  

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、

    感谢您的更新。

    我们如何获取 DRV3245Q-Q1的详细数据表?

    此外、您能否分享此部件的 Excel 计算器?

    此致、

    D·阿布希斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Abhishek,

    您可以在该驱动程序的 TI.com 页上请求设备信息。

    https://www.ti.com/product/DRV3245Q-Q1

    您要寻找什么计算器?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在寻找可用于 DRV3245Q-Q1的任何 Excel 计算。

    电荷泵、分流器等的计算 Excel。  

    此致、

    D·阿布希斯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    如果您想要针对特定值进行特定计算、您可以告诉我们这些值是什么、我们可以帮助指导您如何计算它们。 该数据表提供了许多外部元件的建议值、例如电荷泵电容器和器件的其他支持电容器值。 分流电阻值将取决于系统中的预期峰值电流以及所需的增益、并确保输入电压不会超过 CSA 的输入引脚额定值。  

    此致、

    安东尼·洛迪