请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 大家好、
从文档中看到、需要非常窄的 AVDD 电容值范围-从0.7uF 到1.3uF。

我们在 AVDD 电源轨上遇到了一些噪声问题-带有电阻器的额外外部电容是否会导致出现问题? 是否存在已知的稳定区域? 具体来说、我们考虑使用一个2.2欧姆的电阻器和一个4.7uF 的 MLCC 电容器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
从文档中看到、需要非常窄的 AVDD 电容值范围-从0.7uF 到1.3uF。

我们在 AVDD 电源轨上遇到了一些噪声问题-带有电阻器的额外外部电容是否会导致出现问题? 是否存在已知的稳定区域? 具体来说、我们考虑使用一个2.2欧姆的电阻器和一个4.7uF 的 MLCC 电容器。
您好、Solomon:
建议的电容器值基于用于稳定电压的内部测试。 如果电容值过高、可能会导致电压轨速度变慢。 如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能性和性能并缩短器件寿命。
如果您发现 AVDD 上存在噪声、其中一个潜在原因可能是 PVDD 可能产生噪声。 是否使用集成降压稳压器为 AVDD 供电?
此致、
亚拉