请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 团队成员
让我来问一下 DRV8350H 的 n Fault 信号。
1)。 下表中的 DRV8350H (硬件)哪些故障有效? 是否有所有故障?

2)、上表中的 Hi-Z 是什么意思?
高阻态是否意味着 内部下拉电阻将 FET 的栅极输出固定为低电平、栅极输出停止?)
此致
达津市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tatsu:
Unknown 说:1)。 下表中的 DRV8350H (硬件)哪些故障有效? 所有故障?
表6. 故障操作和响应同时适用于 DRV8350的硬件和 SPI 版本。 您可能会在整个数据表中发现硬件和 SPI 之间的一些主要差异是阈值功能和配置设置。 如果存在所有这些差异、则会在相应的章节中提及。
Unknown 说:2).上表中 Hi-Z 的含义是什么?
Hi-Z 表示该引脚是开路或悬空的。
高阻是否意味着 FET 的栅极输出通过内部下拉电阻器固定为低电平而栅极输出停止?
当栅极驱动器关断(由于故障或 ENABLE 变为低电平)时、栅极驱动器会使用无源和半有源下拉电阻器将其下拉至电源。 150k Ω 电阻器是无源下拉、用于将 MOSFET 栅极缓慢下拉约400ns、然后内部有源下拉会将栅极下拉至源极电压。

此致、
亚拉