请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 您好、MCT8316Z 数据表中的表8-5显示了降压稳压器的电阻器的错误单位。 它应该是 Ω Ω、kΩ Ω?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Daan:
感谢您指出这一点、我们将尽快纠正此问题。
至于正确的单元、这个电阻器应该被标记为22 Ω 。
有关此建议使用22 Ω 电阻器 以及如何 在电阻器模式下计算集成降压 稳压器效率的更多信息、请参阅8316系列常见问题解答中的集成降压稳压器。
此致、
约书亚