您好、专家!
祝你度过美好的一天!
您是否有 DRV8718-Q1和 TLE92108之间的一些比较材料可以帮助客户评估我们的器件。
此外、我有一个问题:DRV8718-Q1在器件处于低功耗睡眠模式时支持 POB、但有一些情况下、器件处于工作模式时、B EMF 电压可能会达到危险范围、那么为什么也不在工作模式下设置 POB 功能。
谢谢!
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
祝你度过美好的一天!
您是否有 DRV8718-Q1和 TLE92108之间的一些比较材料可以帮助客户评估我们的器件。
此外、我有一个问题:DRV8718-Q1在器件处于低功耗睡眠模式时支持 POB、但有一些情况下、器件处于工作模式时、B EMF 电压可能会达到危险范围、那么为什么也不在工作模式下设置 POB 功能。
谢谢!
此致。
Daniel、您好!
您想在这些器件之间比较什么特殊规格? 我们尚未制作任何比较材料、但 DRV8718是 TLE92108的良好替代产品。 这两种驱动器都是具有半桥控制的栅极驱动器、具有许多类似的功能和规格。 我们的驱动器支持高达100kHz 的频率(但系统参数和 MOSFET 特性可能会将此限制为较低的值)。
Unknown 说:此外、我有一个问题:DRV8718-Q1在器件处于低功耗睡眠模式时支持 POB、但在某些情况下、器件处于活动模式时、B EMF 电压可能高达危险范围、所以为什么不在活动模式下设置 POB 功能呢。
我不确定我是否理解这个问题-在正常控制期间、您可以将 FET 设置为与它们在断电制动(POB)状态相同的状态。 POB 的优势是能够在器件处于低功耗睡眠模式时实现该状态。 如果器件处于开启状态、制动过程中未断电、则只是制动/停止。
此致、
雅各布