请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 您好、专家!
希望您做得好。
我们的客户有一些问题:
1. 芯片从 Iout 到 Toff 发生过电流以响应 Itrip 所需的时间和时间阶段是什么? (从比较器到内核输出控制信号)
2.触发 Itrip 下 Toff 的次数有多少次,次数是否有限制?


谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
希望您做得好。
我们的客户有一些问题:
1. 芯片从 Iout 到 Toff 发生过电流以响应 Itrip 所需的时间和时间阶段是什么? (从比较器到内核输出控制信号)
2.触发 Itrip 下 Toff 的次数有多少次,次数是否有限制?


谢谢。
Daniel、您好!
Unknown 说:1. 芯片从 Iout 到 Toff 发生过电流以响应 Itrip 所需的时间或时间阶段是多少? (从比较器到核心输出控制信号)
在 DRV8243-Q1的 SPI 型号中、可以配置过流保护抗尖峰脉冲时间(tOCP)。

从下图可以看出、tOCP 是超出 ITRIP 阈值后的时间、可以在寄存器设置中进行调整。

确认 OCP 故障后、器件将尝试自动重试时间段、以确定是否实际发生了短路。

根据上面的文章、对于任何在单个 tOFF 时间内延长的电流值、器件将经历两倍的 tOFF 时间。
Unknown 说:2. 在 Itrip 下将持续触发多少次 Toff、次数是否有限制?
触发 TOFF 和 ITRIP 的次数没有具体限制。 但是、当电流持续达到 ITIP 时、过热风险就会起作用。 ITRIP 阈值非常适用于电机启动或失速期间出现的大浪涌电流。
此致!
大卫