This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:读取/写入 EEPROM 时出现 MCF8316AEVM 问题

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278696/mcf8316aevm-mcf8316aevm-issues-reading-writing-eeprom

器件型号:MCF8316AEVM

您好!

我在读取和写入 MCF8316AEVM 的 EEPROM 时遇到一些问题。 我可以通过 GUI 与电路板进行通信、但当我尝试运行 MPET 或快速旋转函数时、没有发生任何情况。 进行进一步调查后、我使用了"I2C 目标器件地址"按钮尝试找到正确的地址、但这也不起作用。 我仅收到"Initial Read Failed"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    您能否提供您正在使用的 GUI 和 GUI 版本?

    当您将 EVM 连接到 GUI 时、EVM 上的哪个 LED 会亮起、是 D6还是 D7?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    请提供 Joshua 要求的信息以帮助我们找到根本原因。 连接 GUI 时、您是否看到正确检测到您的电路板(器件)? 哪个 LED 亮起?

    如果您使用的 EVM 可与早期 GUI (并非 基于 Motor Studio)配合使用、则需要更新 MSP430的 FW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、D7是在我连接到 GUI 时板上亮起的 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    您是否正在使用 Motor Studio GUI?  如果您未下载并使用 Motor Studio GUI、或者可以按照以下 EVM 固件兼容性常见问题解答 对 EVM 进行重新编程以使其与 GUI Composer GUI 配合使用、请注意、最新的 GUI 是 Motor Studio GUI。

    此致、

    约书亚