This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:过流问题

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276009/drv10987-overcurrent-issue

器件型号:DRV10987

大家好!

我们设计了定制的 DRV10987板、我们可以启动电机、但 电机不工作 、原因是给定的过流问题、相位之间没有短路。 主要问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ceyhun:

    电机电阻有多大? 您能否共享 PCB 原理图?  

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 的电机驱动器器件位于   

    电机功能:

    电机 P/N 为:EMAX BL2826

    电机相间电阻:0.3欧姆

    电机 kV:800KV

    电机极数量:14  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ceyhun:

    原理图看起来正常。 我认为电流限制会由于低电机电阻而触发。 您可以编程更高的电机电阻(~0.8欧姆)并重试吗? 此外、您可以共享寄存器值吗?  
    此致、

    维什努  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnu:

    我们解决了它。

    它是由于电机而发生的。 我们编辑了电机参数、具体而言是 BEMF 值、它发挥了作用。