This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:原理图设计审查

Guru**** 2467730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1277249/drv8306-schematic-design-review

器件型号:DRV8306

您好!

我们正在使用 DRV8306 IC 开发电机控制器电路板、在继续布局之前、我们需要检查原理图的设计。 附加后、您可以找到原理图的 PDF、Altium 设计文件和所用 BLDC 电机的数据表。

以下是应用的一些规格:

电池电压(电机电压) V_m = 12.5 ~ 21Vdc

标称电机电流 I_nom = 66A

失速电机电流 I_STALL = 326A

PWM 调制频率 F_PWM < 20kHz

我还想了解一下过流保护功能。 我应该如何为给定应用设计它们?  如果我想使用 V_DS_OCP 功能作为热(RMS)保护、因此在80 A 相电流和0.6mR 的 MOSFET R_DS_ON 时、将为我提供80A * 0.6mR = 48mV。 最低 V_DC_OCP 设置为150mV、所以我想该功能不会生效?

在设计能够承受326A 堵转电流的逐周期电流保护时、我选择了一个500uR 分流器、其将将过流保护设置为500A。这个决定是否明智?

感谢您提供的帮助和建议。

此致、

Samo Smodiš ć

文件:

e2e.ti.com/.../231004-AlphaProto-MotorDriver-v01_2D00_1.zip

e2e.ti.com/.../231004-Schematic-v01_2D00_1.pdf

e2e.ti.com/.../230821-Johnson-E11IHM-motor-drawing.pdf

e2e.ti.com/.../230821-Johnson-E11IHM-motor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    我将深入研究您的问题并查看您的原理图。 我最晚将在10月20日前返回给您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、我期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    关于 RSENSE: 压降不应超过275mV VLIMIT。   对于该 RSENSE、VLIMIT 在500A 时为250mV、这很好。  RSENSE 使用的脉冲额定功率是多少? 由于预期过载电流为500A、请确保电流具有足够的裕度。

    原理图:DRV8603部分适用。 我将验证原理图的其余部分、然后给您回电。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您对 Rsense 电阻器的评论。 我将再次检查它的规格、以便它能够承受脉冲电流。

    我期待您对原理图的其余部分提出更多看法。

    此致、

    萨莫