This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300的栅极驱动电流限制功能、附带此功能的电路设计

Guru**** 2467810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1273254/drv8300-gate-drive-current-limiting-feature-of-drv8300-circuit-design-with-it

器件型号:DRV8300

您好!

因此、希望了解 DRV8300数据表中指出的最小和最大限值、即 栅极驱动器是否具有电流限制功能、正如前面提到的智能栅极驱动器系列的 IDRIVE 实施中所述。 我知道这种变化非常显著、请参阅数据表中的说明-附加的图像中突出显示了该变化、该变化取决于-50至150摄氏度的温度。

我想了解是否应该在设计栅极电路时考虑到栅极驱动器安全可靠运行的最小值,或者由于它实施了限流 IDRIVE,我们可以考虑相同的典型值本身?

有趣的是、在典型的栅极驱动器中、基于栅极驱动器输出电流限制进行设计的方法在建议运行条件中突出显示了该限制、违反该限制会导致器件损坏。
特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    感谢您使用我们的论坛!  

    如您所说、最小/最大规格本质上是正常操作中最预期的极值。 因此、在设计系统时、应以"典型"值为基础。 除非您希望器件在极端环境下始终如一地工作、否则我不建议在最低或最高规格附近设计整个典型系统。 但在 IDRIVE 值偶尔会趋向于较低或较高时、了解合理限值始终是很好的做法。  

    我建议您确定功率级的特征、以尽可能确定您的正常运行条件与"典型"规格的接近程度。

    请告诉我、我是否可以澄清或进一步帮助您。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您答复查询、因此建议仅围绕您指出的典型值设计系统。  

    问题在于从典型值400mA 到750mA (典型值)和850mA 到1500mA (典型值)几乎有一半的较大变化。 最坏情况下、 功率级 的工作温度约为100度、通常约为60-70度、但 如果没有温度与峰值栅极电流的关系图、则很难了解系统将具有的设计裕度、对吗? 您能对此提供建议吗?

    我还提到过、想知道 这个栅极驱动器 DRV8300中术语 IDRIVE (来自智能栅极驱动器)的电流限制吗? 为什么这种相对于典型栅极驱动器的不同表示方式、以及如果数据表中的建议运行条件中没有突出显示关键参数、为什么这样做?

    谢谢。此致、

    Rohit...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:   

    感谢您的额外澄清。

    让我多看看这个问题、以便更好地回答您的问题!   我将在本周尽快为您提供一个回应/建议。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:

    很抱歉耽误你的时间。 我将在一周结束前作出进一步的答复。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohit:  

    问题在于从典型值400mA 到750mA (典型值)和850mA 到1500mA (典型值)之间存在几乎一半的明显差异。 最坏情况下、 功率级 的工作温度约为100度、通常约为60-70度、但 如果没有温度与峰值栅极电流的关系图、则很难了解系统将具有的设计裕度、对吗? 您能对此提供建议吗?

    由于 IC 架构的特性、每个器件的这些值都会发生变化、因此必须对系统进行特性描述。 是的、还没有该器件在温度范围内的 IDRIVE 性能图、但 温度越高、IDRIVE 值通常越低。 要充分了解您的设备、首先要测试其标称值、并确定它在400 -1200mA 系列中的位置。

    同样、最小/最大值是器件/温度/工作条件下的绝对变化、可能永远无法达到 或接近。  

    另外,正如我所提到的,我想知道 术语的电流限制- IDRIVE (来自智能栅极驱动器)在此栅极驱动器 DRV8300中? 为什么这种相对于典型栅极驱动器的不同表示方式、以及为什么如果数据表中的建议运行条件中没有突出显示关键参数?

    IDRIVE 不限制电流、但允许根据设计的器件架构进行不同的指定流动量。  如果我 正确理解了您的问题、您无法在指定的 IDRIVE 电流范围之外运行、因为这是该器件固有的设置。  此处的应用手册说明了 有助于更好地理解智能栅极驱动器的术语和工作原理。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的澄清。