This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MSP-EXP430FR2355, MCF8316A, MCF8315A, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281363/faq-motor-studio-gui---evm-firmware-compatibility

主题中讨论的其他器件:MCF8316AMCF8315A、MCF8329A、 MSP430FR2355、MSP-EXP430FR2355

Motor Studio 概述

我们全新的 Motor Studio 是经过改进的新 GUI、其重点在于易用性、旨在简化 Mcx BLDC 电机驱动器的调优过程。 它取代了 TI 云库上托管的基于 GUI Composer 的旧 GUI (旧 GUI 仍可访问)。

您可以在此处下载并安装 Motor Studio GUI。

目前、支持以下器件:

  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8315A
  • MCF8329A

EVM 固件兼容性

由于通信速度得到提高、新的 Motor Studio GUI 需要在受支持 EVM 的 MSP430上进行新固件的编程。

要确认 EVM 当前是具有旧的还是新的 MSP430固件、只需插入 USB 并检查 LED D6或 D7是否亮起:

  • 如果 LED D6  插入 USB 后立即亮起、那么 EVM 具有旧的 MSP430固件、它可以与旧的 GUI Composer GUI 配合使用。
  • 如果 LED D7  插入 USB 后立即亮起、此时 EVM 具有新的 MSP430固件、可与新的 Motor Studio GUI 配合使用。

对 EVM 上的 MSP430固件进行编程

与新旧固件相对应的 MSP430固件映像文件可在以下位置下载:

要将 MSP430固件编程到 MCx EVM 上、您需要使用 MSP430 LaunchPad (例如 MSP-EXP430FR2355)和4根母/母跳线来连接编程引脚、如下所示:

通过 USB 将 MSP430 LaunchPad 连接到计算机、然后导航到 TI 云 Uniflash 工具。

选择 MSP430FR2355和 TI MSP430 USB1、然后点击"Start":

导航至"Settings & Utilities"、然后选中"On connect、erase main、information、and IP protected area"复选框:

导航到"Program"选项卡并点击"Browse"并上传所需的 固件.out 映像文件:

点击 Load Image 按钮以对固件进行编程。