This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:EVM 规格

Guru**** 2467730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279653/drv8343s-q1evm-specification-of-the-evm

器件型号:DRV8343S-Q1EVM

大家好、

我想知道 EVM 中所用电流并联电阻的规格。 如果可能、您能否向我提供电阻器的数据表? 我似乎无法在网上找到它。

此致、

莫希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:  

    感谢您的提问和使用我们的论坛!

    DRV8343S-Q1 EVM (R68 = R69 = R70)中使用的三个电流分流电阻器的规格/数据表可 在此处找到。 器件型号是 Bourns 提供的 CRE2512-FZ-R00RE-3。

    为了便于将来参考、可在 DRV83xxEVM 器件产品页面上的设计文件 zip 文件夹中找到我们器件的 BOM Excel 文件、例如该 DRV8343S-Q1 EVM。   

    请告诉我、我是否可以帮助您进一步澄清问题。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:  

    只是跟进您的问题:如果我的最后一个回答回答回答了您的问题、请您确认问题已解决、或者如果您有任何其他问题、请打开新问题。

    随时乐意为您提供帮助。

    此致、

    -约书亚