上电期间、VDRAIN 引脚和 VCP 引脚之间存在奇怪的波形。 上电后、器件将正常运行。 这是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
上电期间、VDRAIN 引脚和 VCP 引脚之间存在奇怪的波形。 上电后、器件将正常运行。 这是否正常?
您好、Brian、
您能否提供完整的电路原理图? 我们认为、虽然启动期间 VCP 可能会出现一些正常的下降、但波形中显示的并不是最典型的。 如果您还可以 在 VM、VDRAIN、CPH/CPL 上提供波形、这种波形也会很有帮助。
还有一个问题。 客户向终端客户提供了一些系统样片、该电容连接位于 VM 和 VCP 之间。
我们发现 VM 与 VCP 之间存在45.5V 电压。 设备中是否存在任何风险? 谢谢。
[/报价]在这种情况下、VM 是否连接到 VDRAIN? 电容器(VCP)应该是从 VCP 到 VDRAIN、而不是从 VCP 到 VM。 VCP 通常应高于 VDRAIN 8-12V、并可达到 VDRAIN + 16V 的绝对最大值。 如果 VM 为低电平、但 VDRAIN 是一个非常大的值、只要 VCP 相对于 VDRAIN 保持在规格范围内、就应该没有问题。
如果我能进一步说明、请告诉我。
此致、
-约书亚
你好、Joshua、
谢谢。
在这种情况下、客户会采纳您的建议来修改原理图。 但是、在此之前、他们需要说服终端客户为什么需要修改电路配置。 因此、客户想知道当电容器连接到 VCP 和 VM 引脚之间时、某些引脚是如何损坏和变成低阻抗的。
到目前为止、客户提到他们在波形上没有任何风险、即使上电期间输入电压高达60V 也是如此。 请参阅随附的测试波形。
e2e.ti.com/.../VCP-to-VDRIAN-Analysis.pptx
此致
布赖恩
您好、Brian、
很抱歉耽误你的时间。
从所提供的信息中,我相信可能还有其他因素导致观察到的短路。 最可能的原因是 VCP (I-VCP)上的电压/电流超过最大额定值。 您能否确认 VCP 上的电压始终不会增加至超过 VDRAIN+16V 的绝对最大值? 并且电流 Ivcp 在以下条件下符合预期:

除了这些违规之外、VCP 会缩短时间的原因不多。 为了更全面、您能否提供使用的 IDRIVE 设置和完整的原理图? 我想确认没有其他电路元件问题。
此致、
-约书亚
谢谢。
请找到随附的 ppt 文件 、并找到可能的根本原因。
非常感谢。
e2e.ti.com/.../DRV8350-Analysis_5F00_20231017.pdf
此致
布赖恩
感谢 Brian。
我立即注意到、IDRIVE 设置值设置为相当高(450/VCP)、快速开关可能会给900mA 带来额外的应力。 实际上我们建议使用较低的 IDRIVE 设置、所以您可以在 IDRIVE 设置为50/IDRIVE 100mA (拉电流/灌电流)时测试相同的设置/波形吗?
我还注意到、当我们实际建议电容 DC13 >=10uF 时、电源电容 DC13为4.7uF、这可能与此无关、但可能有助于更改以确保器件正常运行。
此致、
-约书亚