This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320f2800137调试错误-1135

Guru**** 2467810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281425/tms320f2800137-debug-error-1135

您好专家:

  当我调试我自己的 PCB 时、报告 JTAG 通信错误(ERROR-1135 @0x8A08D)

发现:

使用了 XDS110、CCS_12.0、GPIO24和 GPIO32设置为 GND;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youjun:

    请提供更多信息-您打算尝试调试/通信哪些 TI 器件?   

    谢谢!

    ~伦纳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS2800137、使用测试连接、成功;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来不能跳到 main ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 连接是否出错、或者连接 CCS 后代码未跳转到 main? 您能否共享错误快照?

    维维克·辛格