This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3233-Q1:最新数据表

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3233-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281148/drv3233-q1-latest-data-sheet

器件型号:DRV3233-Q1

您好!  

我们团队在 DRV3233-Q1实际数据表版本0.8中遇到一些挑战、原因如下:

 

  • MON_CTRL3寄存器: 表7-8. 寄存器映射汇总表不匹配 7.6.3.15 MON_CTRL3寄存器(地址= 2Dh)[复位= 003Bh]
  • MON_CTRL5寄存器: 表7-8. 寄存器映射汇总表与7.6.3.17 MON_CTRL5寄存器不匹配(地址= 2Fh)[复位= 0000h]

 

他们担心还没有注意到的可能的其他勘误。

是否提供了任何新的数据表?

谢谢、此致

马特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej,

    让我与团队一起检查这一点、我明天会给您回复。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matej,

    我们无法在 E2E 上讨论此器件、因为它是保密协议。 我需要删除此帖子、我们将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    -亚当