主题中讨论的其他器件: MCT8316Z
大家好、我正在测试 MCT8316ZTEVM、我有一些问题;
(1)红色 LED (针对 nFAULT 设置) 持续偏置、它代表什么状态?
(2)生成警报时、nFAULT 是否始终处于低电平状态?
(3)我计划通过 MCT8316Z0T 为我的电机应用5伏的额定霍尔电压、
但是、只要我检查与驱动器霍尔信号相关的额定电压、
似乎是预期的 AVDD 3.3伏。
如果我将5伏电压用作霍尔电压、我应该使用哪种接线图?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在测试 MCT8316ZTEVM、我有一些问题;
(1)红色 LED (针对 nFAULT 设置) 持续偏置、它代表什么状态?
(2)生成警报时、nFAULT 是否始终处于低电平状态?
(3)我计划通过 MCT8316Z0T 为我的电机应用5伏的额定霍尔电压、
但是、只要我检查与驱动器霍尔信号相关的额定电压、
似乎是预期的 AVDD 3.3伏。
如果我将5伏电压用作霍尔电压、我应该使用哪种接线图?
您好、Noriaki、
[报价 userid="580789" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282682/mct8316ztevm-mct8316ztevm-questions "](1)红色 LED (为 nFAULT 设置) 保持偏压,它代表什么状态? [/报价]硬件器件将通过将 nFault 引脚拉至低电平报告故障。 请尝试遵循这一 有关调试硬件变体器件故障的常见问题解答 、因为它提供了对硬件变体器件中一些硬件变体进行调试的良好步骤概述。
由于 nFault LED 在闪烁、这表示该故障不是锁存故障、这意味着它很可能是欠压或过热条件、因为这些类型的故障将自动恢复、并在发生故障后将 nFault 引脚拉至高电平 已清除。
(2)生成警报时,nFAULT 是否始终处于低状态?
某些警报(故障)将触发锁存响应、将 nFault 引脚保持为低电平、直到发送 nSLEEP 复位脉冲。 其他故障、如上述故障、一旦不再检测到故障条件、将自动停止将 nFault 拉至低电平。
(3)我打算使用 MCT8316Z0T 为我的电机应用额定霍尔电压为5伏,
对于 MCT8316Z、霍尔输入不应超过 AVDD。 因此、5V 电压过高、不应使用。

此致、
约书亚