This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:BLDC 电机线圈电流波形

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1282127/mct8316ztevm-bldc-motor-coil-current-waveform

器件型号:MCT8316ZTEVM

您好  

我正在使用 MCT8316ZT EVM 并驱动 BLDC 电机。

我已经通过使用示波器电流探头进行探测来检查线圈电流。

对于恒定占空比50%(开环)线圈电流波形:

对于 PID 闭环线圈电流波形:

请澄清一下、PID 闭环电流波形是否正确?

状态不佳、电机运行良好。 只能怀疑该电流波形是否正确?

影响电机性能的主要因素是什么? 检查两个图像、并告诉我。

请分享您对此的看法、期待您的快速回应。

谢谢

穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    Unknown 说:
    请帮我弄清楚 PID 闭环电流波形是正确还是错误?

     PID 闭环的电流波形看起来不错、它有一点失真、我建议测试不同的超前角设置(ADVANCE_LVL)、以查看这些设置中的任何设置是否导致波形失真更小

    Unknown 说:
    这些区别会影响电机性能吗?

      您发送的 PID 闭环电流波形可能会导致效率降低和声学噪声增加、但正如您所述、驱动器件应该没有问题。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢、我计划使用 MCT8316的 SPI 变体。 这些问题将得到解决。

    谢谢

    Murali C