This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10964EVM:SO#115068/DRV10964EVM R2电阻器未安装

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10964EVM, DRV10964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281947/drv10964evm-so-115068-drv10964evm-r2-resistor-not-mounted

器件型号:DRV10964EVM
主题中讨论的其他器件: DRV10964

尊敬的技术支持:

你好!

客户投诉电路板上未安装 R2电阻器。
请检查是否应安装 R2电阻器。

  发票#75920552部件#595-DRV10964EVM 数量1

发票

已发货

客户订单

器件型号

已发货数量

签发 COO

生产日期代码

翻译的生产日期代码(YYWW)

批次代码

已接收

已拾取

发行 IBN

采购订单

75920552

2023年10月05日

30272170

595-DRV10964EVM

1

美国

2142  

2142  

1006562SVT  

2022年06月07日

2023年10月05日

19YXBD

029-18044


     
      其中、我有一个关于 DRV10964EVM 的技术咨询。
     我尝试连接电线并操作电机、同时查看
     产品说明书中提供、但
     它不会正确旋转。
     数据表显示已安装 R2元件(电阻器)。
     从照片上可以看出、从产品上看、没有部件
     已安装、仅限焊接。

     在这种状态下、不对器件的引脚9施加适当的
     驱动器 IC DRV10964、它无法正常运行。
     请判断产品是否良好或有缺陷。

  

Mouser 部件号:

595-DRV10964EVM

MFR.的部件号:

DRV10964EVM

制造商:

德州仪器(TI)

说明:

电源管理 IC 开发工具 DRV10964EVM

生命周期:

产品说明书:

数据表

https://www.ti.com/lit/ug/slau675a/slau675a.pdf?ts = 1659036848473&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV10964EVM%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dhardware

 

https://www.ti.com/tool/DRV10964EVM?keyMatch=DRV10964EVM

     

客户信息:
               伯特利股份有限公司
              3-11 ARAGANE
              ISHIOCA-SHI、08  
               日本
              090 201 8153


     
此致、
曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    在 DRV10964EVM 中、R2默认为 DNP。 CONFIG 引脚用于配置开环至闭环阈值。  如果电机启动出现问题、TI 建议更改开环到闭环切换阈值。 可以根据在 CONFIG 引脚上施加的电压(电源电压百分比)来设置不同的开环到闭环阈值电平。 可以通过更改 CONFIG 测试点上的电压或更改偏置电阻器 R2和 R3来更改开环到闭环转换。

     有关更多详细信息、请参阅 DRV10964评估模块用户指南中的第7节。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    已在数据表中说明了调整打开以关闭环路切换阈值。

    但客户坚持要求 R2未安装有故障的电路板。

    感谢您的澄清/确认。 注意 R2为 DNP。

    此致、

    曼努埃尔