您好
我想将其用作运算放大器的电源、用于 VCP 线路上的反向连接保护 FET 开关和电机输出电流检测电路。
从 VCP 线路外部连接的电路的允许电流是多少?
包括 GateDrive 在内的允许 VCP 电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我想将其用作运算放大器的电源、用于 VCP 线路上的反向连接保护 FET 开关和电机输出电流检测电路。
从 VCP 线路外部连接的电路的允许电流是多少?
包括 GateDrive 在内的允许 VCP 电流是多少?
尊敬的 Oaku-San:
数据表中基于 PVDD 电压和 Ivcp 提供了电荷泵电压的最小值、典型值和最大值。 要获得 VCP 引脚上的该电压、允许的电流将等于或小于测试条件 Ivcp。 例如、如果需要的电压至少为9.5V、则 Ivcp 将是15 mA 或更低。

数据表中的 VCP 负载计算、用于计算开关 FET 的 Ivcp。

您应确保两个电流的总数小于给定 VCP 的最大 lvcp 电流。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
此致!
凯尔蒂
大家好, Keerthi-San
我很抱歉。 我制作了一个拼写错误。
错误:内部栅极电流
正确:电机驱动器栅极电流(外部 FET)
我想知道的是、以下对 Ihold、IDRVP 和 IDRVN 峰值电流值的解释是否正确?
■μ A 正常电流
Ihold > VCP 外部电路(反向连接保护 FET 和电流检测电路电源)+电机驱动器栅极电流
■μ A 峰值电流
IDRVP 或 IDRVN > VCP 外部电路(反向连接保护 FET 和电流检测电路电源)+电机驱动器栅极电流
或者、他们是否都有自己的峰值和正常电流评级?
・VCP 外部电路(反向连接保护 FET 和电流检测电路电源)
・μ A 电机驱动器栅极电流