This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:您是否会提供 TINA TI 或 SPICE 模型、任何可用的模型?

Guru**** 2467310 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280174/drv8835-would-you-please-provide-tina-ti-or-spice-model-whatever-is-available

器件型号:DRV8835
主题中讨论的其他器件:DRV8837

E2E、  

您是否会提供可用的 TINA TI 或 SPICE 模型?  

谢谢!

亚当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    遗憾的是、该器件没有 SPICE 模式。

    根据客户尝试进行的仿真、可以使用两个 DRV8837模型。 DRV8837与 DRV8835非常相似、但它是单路 H 桥。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、
    感谢您的响应、是否可以将未加密模型上传到 TINA?  

    谢谢。


    此致、
    特伦斯·普利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terence:

    TINA 与 PSpice 非常兼容、但并不完全相同。

    以下是一些帮助将 PSpice 导入 TINA 的链接。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva527

    https://training.ti.com/tina-ti-video-training-series?context=1127691

    第9集涉及将 SPICE 导入 TINA、并涵盖了与应用手册相同的材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的讲解。
    我现在将此问题列为已解决问题。  

    此致、
    特伦斯·普利特