请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 大家好、我正在寻找一种在 BLDC 电机泵应用中检测干运行情况的方法。 干式运转会损坏泵、我希望找到一种方法来弥补这一点、然后将其关闭。 如果干运转、在设定点 RPM 时电流消耗将非常低。 是否可以在不添加外部微控制器或电路的情况下在配置中检测到这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找一种在 BLDC 电机泵应用中检测干运行情况的方法。 干式运转会损坏泵、我希望找到一种方法来弥补这一点、然后将其关闭。 如果干运转、在设定点 RPM 时电流消耗将非常低。 是否可以在不添加外部微控制器或电路的情况下在配置中检测到这种情况?
你好、Joshua、
我能想到一些方法、但不是很清晰、 我们可以尝试一些实验。
您能否检查不同负载下的相电流将是多少-满载预期最低? 我们可以考虑通过阈值设置尝试"无电机故障"。
此外、请测量电机在满载、轻载和空载时能够达到的最大转速。 如果存在显著差异、这些差异可能超过异常速度故障阈值设置(例如、最小值为130%)、则可能会检测到异常速度、可以使用。
谢谢、此致、
文卡塔德里