This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:Motor Studio JavaScript 错误

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280287/mcf8316a-motor-studio-javascript-error

器件型号:MCF8316A

我最近下载了 TI Motor Studio 以继续开发基于 MCF8316A 的项目、我要使用 MCF8316AEVM 来熟悉该器件。 启动 Motor Studio 后、该应用程序从不识别 EVM 板、直到我重新插接  
USB 线缆。 重新插拔电缆后、我选择 MCF8316A、然后选择"Proceed on the following error:

我选择 OK (确定)以清除错误屏幕、选中 Hardware setup has been manually (硬件设置已手动完成)、单击 Setup Completed (设置完成)、然后选择 Quick Spin (快速旋转)。 该应用程序不会产生任何进一步的结果、但只是在尝试编译页面时挂起。

感谢任何协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我们在研究这一点。 我会给你回复的  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里·什纳塔拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    几个问题:您是否使用新的十六进制文件更新了 EVM FW (Msp430)。 请注意、旧 EVM (MSP430)与新 GUI 不兼容。 请通过随附的 file.e2e.ti.com/.../MCxGUI_5F00_Comm_5F00_Bridge_5F00_MSP430FR2355_5F00_v0.0.9-_2800_2_2900_.out 进行更新 

    您正在使用哪种操作系统? Windows/Mac?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里·尚塔拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您的回复。 我尚未更新 EVM 固件。 我已经下载了 hex 文件。 更新固件的程序是什么? 是否需要编程器? 我在一台 Windows 10计算机上。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    .out 文件是否是正确的固件文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请查看此链接以了解详细信息 (+)[常见问题解答] Motor Studio GUI - EVM 固件兼容性-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    "那就好了! 感谢您的帮助。