This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:霍尔传感器输入引脚最大电压

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281121/mct8316z-hall-sensor-input-pin-maximum-voltage

器件型号:MCT8316Z

您好!

我正在使用 MCT8316ZR driver IC (SPI 型号)来驱动 BLDC 电机。 我正在使用数字霍尔传感器(5V 电源)、它连接为开漏输出、因此添加了具有5V 电源的上拉电阻器。

HPA、HPB、HPC 引脚是否能够提供5V 输入? 敬请告知输入引脚(霍尔比较器)的最大允许电压。  

期待回应!

谢谢  

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:  

    感谢您在 e2e 论坛发帖!

    我们支持本问答的团队成员目前不在办公室、但将在本周晚些时候回来。  

    请预计后续步骤的回复会延迟、我们会尽快回复您的问题

    此致、  
    安德鲁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您使用的霍尔传感器是否需要5V 电压? 数字霍尔传感器输出为漏极开路您可以连接到上拉范围的 AVDD、如下所示。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    是的、我的霍尔传感器仅需要5V 电压、在3V3下不能正常工作。

    那么,我是否能够通过外部5V 为霍尔传感器加电,并可以使用上拉电阻和5V 连接开漏输出? 霍尔传感器输入引脚是否能够承受该电压电平?  

    或者我是否需要具有3V3 (外部或内部)上拉电阻器和 霍尔传感器的5V 电源?

    让我知道如何通过不改变霍尔传感器电源(5V)来解决这一问题? 因为我们选择了具有霍尔传感器的 BLDC 电机。

    谢谢。

    穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您能与我分享一下我们的大厅器件号吗? 因为一些霍尔效应需要5V 电压、但输出可以拉至3.3V。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我们不知道霍尔器件型号。 因为它集成到电机中。 仅提供数据表中提到的电源电压。

    另外、正如您说过的、我们为霍尔传感器提供了5V 电源并由3V3上拉。 它也会在 EVM 中工作。 但我的问题是、我是否需要将上拉配置更改为5V? 该更改是否会影响驱动器 IC 中的输入引脚?

    谢谢  

    穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我来解释一下。 您可以在共模电压范围规格的数据表中

    最大值为 AVDD-1.2、即2.1V。 如果你给5伏它是违反它(HPA+HNA )/2。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我已经使用5V 电源到霍尔传感器和输出连接3V3上拉. 此外、霍尔传感器是数字(单端)传感器、因此我仅连接了 HPA 连接、并将 HNA 悬空。

    我将与 BLDC 电机供应商联系、以获得有关霍尔传感器详情的信息、无论是推挽式还是开漏式。

    如果它是开漏的、则具有3V3的上拉电阻器、而不是5V。 它将正常工作?

    如果是推挽式、是否需要使用电平转换器将5V 转换为3V3?  

    或有任何其他选择来解决这个问题,请告诉我你对此的想法。

    谢谢  

    穆拉利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    在 BLDC 电机中、霍尔传感器是 SS41F、采用开漏输出配置。 因此、我将为霍尔传感器提供5V 电压并添加上拉电阻器(传感器输出)中的3V3。

    希望它能正确解决我的问题?

    谢谢  

    穆拉利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    请使用3.3V 上拉。 这应该会起作用。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里