This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:过流保护

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1279424/drv8312-overcurrent-protection

器件型号:DRV8312

大家好、

客户希望了解此芯片的过流是否可以设置为较小的值、例如超过200k? 此外、它还要求用于此电流检测的总线是相电流。 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    DRV8312最大 OCP 电阻上限为200k、不应超过该值。  还考虑到器件之间的 OCP 性能可能存在20%的变化、 这可能会进一步影响绝对最大值的选择。  

    是否存在需要的特定 OCP 阈值?  另一种器件可能更适合具体应用。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    我知道所捕获的电流是相电流还是总线电流?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    监测的电流是从电池流向 GND 的总线电流 、因为当高侧和低侧 MOSFET 都导通("跨导")时、通常会发生 OCP 情况。  

    此致、  

    -约书亚