团队、您好!
我们正在寻找 BLDC 无传感器驱动器的即插即用选项。 我浏览过 TI 产品并找到了以下高额定功率的选项、但这需要 GUI 来操作电机。
是否有 任何 IC 或参考评估套件可让我们连接电机的三相导线并进行旋转、而无需连接笔记本电脑或 GUI。 我们正在寻找某种集成选项、例如具有集成 MOSFET 而不带微控制器的驱动器芯片。
所需额定功率为60V 和5到10A

此致、
Sayali
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们正在寻找 BLDC 无传感器驱动器的即插即用选项。 我浏览过 TI 产品并找到了以下高额定功率的选项、但这需要 GUI 来操作电机。
是否有 任何 IC 或参考评估套件可让我们连接电机的三相导线并进行旋转、而无需连接笔记本电脑或 GUI。 我们正在寻找某种集成选项、例如具有集成 MOSFET 而不带微控制器的驱动器芯片。
所需额定功率为60V 和5到10A

此致、
Sayali
您好、Sayali、
我们 Mcx 器件的 GUI 旨在提供一种在评估过程中根据所需参数调整器件设置的简便方法。 确定 MCx 器件所需的寄存器设置后、可以将这些设置写入器件 EEPROM。 在 EEPROM 加载了所需的寄存器设置后、器件将在启动时自动加载这些设置、因此您不再需要 GUI 或连接到笔记本电脑来操作电机。
您甚至可以将这些设置加载到器件中、只要您知道所需的寄存器配置、就不使用 GUI 通过 I2C 通信、请参阅此 E2E 常见问题解答:通过 I2C 对 Mcx BLDC 电机进行编程。
Unknown 说:所需的额定功率是60V 和5到10A
在我们的集成控制产品系列中、MCT8329的最大额定电压为65V。 如果额定功率为60V 标称值、则此器件可能不适合您的应用、如需更多信息、请参阅 此 E2E 博客。MCT8329也是外部 FET 器件、遗憾的是、我们具有集成 MOSFET 的集成器件的 最大额定电压≤45V。
此致、
约书亚
尊敬的 Sayali:
两者的电流额定值可通过更改 MOSFET 权利来提高?
MCT8329A 的电流额定值 取决于 使用的外部 MOSFET、因此可以通过更改外部 MOSFET 来增加电流限制。 但是、螺纹接线端子 J10和 J11具有30A 的限值、因此 MCT8329EVM 的最大电流限值为30A。
我可以通过写入其寄存器值来单独使用此值。
正确、只要您将值写入寄存器、然后命令器件将寄存器写入 EEPROM、即使在下电上电后、器件也将使用该寄存器配置运行、而无需对器件的寄存器重新编程。
此致、
约书亚