This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:寻找在21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp 频率下生成信号的器件

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283897/drv2700-looking-for-a-part-to-generate-signal-at-frequency-of-21-5khz---24-5-khz-15---50vpp

器件型号:DRV2700

大家好、我正在寻找 TI 芯片来驱动压电泵、该芯片的要求为21.5kHz - 24.5kHz @ 15 - 50Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aqeel:

    遗憾的是、我们的压电式产品系列仅限于音频频带应用。 我们目前的器件无法满足该规范。

    谢谢!
    J·麦克弗森