This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:SHA = U 相位/ SHB = V 相位/ SHC = W 相位?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284479/drv8306-sha-u-phase-shb-v-phase-shc-w-phase

器件型号:DRV8306

客户希望检查 DRV8306 SHA/SHB/SHC 是否已连接到 BLDC 线圈端子 SHA = U 相位/ SHB = V 相位/ SHC = W 相位?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    这种理解是正确的:相位 U = SHA |相位 V = SHB |相位 W = SHC。

    此致、

    约书亚