请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8212P 主题中讨论的其他器件:DRV8837、 DRV8212、
大家好、
我的客户询问是否有 DRV8212P 的 SPICE 模型、声称自己在 TI 网站或 PSpice for TI 中找不到该模型。 我看到 DRV8212没有这种可用的;可以改为为 DRV8837使用 PSpice 模型吗? 客户告知它具有类似的内电阻。 请告诉我您的想法
提前感谢!