This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:SPICE 模型

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8212, DRV8212P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284382/drv8212p-spice-model

器件型号:DRV8212P
主题中讨论的其他器件:DRV8837DRV8212

大家好、

我的客户询问是否有 DRV8212P 的 SPICE 模型、声称自己在 TI 网站或 PSpice for TI 中找不到该模型。  我看到 DRV8212没有这种可用的;可以改为为 DRV8837使用 PSpice 模型吗? 客户告知它具有类似的内电阻。 请告诉我您的想法

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您的提问。 PSpice 模式不适用于 DRV8212。 我们不会创建它。 DRV8837是不同的器件、但低压电机驱动是同一类器件。 如果客户认为可以、则可以使用 DRV8837模型。  

    此致

    森田真也