This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:电荷泵?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280351/drv8350-charging-pump

器件型号:DRV8350

嗨、团队:  

DRV8350当前在内部具有用于稳压 VGLS 和 VDCC 的输出、但充电泵不能正常工作

1.查看 CPL 的波形、它是一个充放电波形、频率270KHz。 先前测试的正常情况下、该值似乎高于20KHz

目前、VCP 和 VDRAIN 的电压接近、两者都是大约24V

问题:

1.在什么情况下充电泵会不能正常工作

2. CPL 管脚波形的频率取决于什么? 此器件未在规格书中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    tenghua xu 说:
    1. 在什么情况下充电泵将无法正常工作

    关于电荷泵无法正常工作的原因有很多。

    • 最常见的原因之一是 CPH 和 CPL 之间的电容值不正确。 建议的电容器值基于用于稳定电压的内部测试。 如果电容值过高/过低、可能会导致电压轨速度/较慢。
    • 电荷泵储能电容器(位于电荷泵引脚和驱动器电源引脚之间)放置在远离器件的位置、电流环路过大、电容过小或由于温度或电压偏置而导致电容降额
    • 栅极驱动器输出对平均栅极驱动电流的要求高于器件电荷泵的电流能力
    • 如果电荷泵用于驱动外部负载、例如电源切断开关 MOSFET、则电荷泵上有太多的外部负载电流

    我会在咨询团队后回答您的第二个问题。

    此致、  

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    tenghua xu 说:
    2. CPL 引脚波形的频率取决于什么? 在规格书中未找到此零件

    电荷泵在一定频率范围内工作、该频率和占空比将根据电荷泵模式和 DRV 需求而变化。 如果电荷泵电压或电流需求增加、我们预计电荷泵活动会以占空比或频率增加。

    这意味着如果电压或电流增加、而这可能是您看到频率增加的原因

    此致、

    亚拉