请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350 嗨、团队:
DRV8350当前在内部具有用于稳压 VGLS 和 VDCC 的输出、但充电泵不能正常工作
1.查看 CPL 的波形、它是一个充放电波形、频率270KHz。 先前测试的正常情况下、该值似乎高于20KHz
目前、VCP 和 VDRAIN 的电压接近、两者都是大约24V
问题:
1.在什么情况下充电泵会不能正常工作
2. CPL 管脚波形的频率取决于什么? 此器件未在规格书中找到