This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:申请汽车版本

Guru**** 1206630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281837/drv8251-ask-for-automotive-version

器件型号:DRV8251

大家好、

我们是否有汽车版本的 DRV8251? 我在 TI.com 上没有看到它。

我是否可以将 DRV8243/4/5-Q1作为替代产品推广给客户?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    您是否知道它们计划的工作电压范围和所需的电流容量、因此我们可以看出 DRV8243/44/45系列器件是否适合。 另外了解该应用程序也会有所帮助。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    任何更新。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    已经向他们推荐 DRV8243、稍后我会与客户核实。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    我将关闭该主题。 如果遇到问题、可以重新打开此主题。

    此致!

    凯尔蒂