主题中讨论的其他器件: DRV8300
您好!
我想知道是否可以将 DRV8328B 用作三个独立的 NMOS 静态高侧驱动器。
具体而言、我想根据以下原理图、将其用于选择性地分流三个串联的高功率 LED:

这适用于准静态操作、每秒开关少于一次、无快速 PWM。
我尤其担心的是、DRV8328电源(PVDD)为5V、与 MOSFET 电源不同、并且后者可能会明显更高(高达50V)。
这会起作用吗?
谢谢。
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否可以将 DRV8328B 用作三个独立的 NMOS 静态高侧驱动器。
具体而言、我想根据以下原理图、将其用于选择性地分流三个串联的高功率 LED:

这适用于准静态操作、每秒开关少于一次、无快速 PWM。
我尤其担心的是、DRV8328电源(PVDD)为5V、与 MOSFET 电源不同、并且后者可能会明显更高(高达50V)。
这会起作用吗?
谢谢。
迈克尔
你好、Joshua、
感谢您的回答。
我担心的是、在我的应用中、PVDD 与 MOSFET 电源(原理图上的 VBUS)不同。
PVDD 设置为5V、根据数据表应该没有问题。 另一方面、VBUS 实际上是恒流源。 根据负载的不同、电压范围为~0V 至50V。 所有三个 LED 并联时(Q1、Q2和 Q3导通)、它将接近0V;当三个 LED 亮起时(Q1、Q2和 Q3未导通)、它将接近50V。
我的担忧是、当高侧 MOSFET 的源电压(SHA、SHB 和 SHC)远高于 PVDD 时、DRV8328是否能够进行通勤。 因为高侧驱动器是悬空的、我想应该没问题。 但我也不完全确定这一点、因为数据表中没有明确提到分离电源的操作(或者我漏掉了它)。 在单电源供电的情况下、MOSFET 的源极电压始终小于 PVDD。
此致、
迈克尔
Michael、您好!
很抱歉响应出现延迟。 如果这项调查仍在进行中,我有以下几点要说:
似乎不建议将 DRV8328用于双电源供电。 然而、DRV835x 采用双电源架构设计、具有9-75V 的电源电压范围和7-100V 的漏极电压。
尽管如此、我仍然担心、以 VBUS 作为低至0V 的电流源运行可能会触发我们在器件中实现的欠压保护功能。 这是漏极电压通常会达到4-5V 以下的可能情况吗?
我将继续跟进并确认 DRV8328是否真的无法在此应用中以双电源模式运行、并在下周中向您进一步更新。
感谢您的耐心等待、此致、
-约书亚
你好、Joshua、
感谢您的跟进。
是的、我看到过 DRV835x 器件、但我只有5V 可用电源电压、正如您所说的、它们至少需要9V。
关于欠压保护特性、是的、漏极电压完全有可能降至4V 至5V 以下。 我打算通过 一个100k 电阻将 VDSLVL 引脚连接到 GVDD 来禁用一些保护功能、但不知道这是否足够。
基本上、适合我的应用的理想组件是 Analog Devices 的 LTC7004。 但是、我需要多种栅极驱动器、这将增加元件数量和 PCB 上使用的面积、更不用说 DRV8328更便宜。 因此、我想我可以使用一个 DRV8328 而不是 三个 LTC7004、但我知道 这有点牵强。
如果您考虑了其他可能合适的元件、请告诉我。
此致、
迈克尔