请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 我们需要使用 DRV8300以16kHz 的频率进行 BLDC 和 PMSM 控制。DRV8300可以支持多少栅极电荷。 DRV8300的电源电压为15V。 合并30 mA 的平均电流让我们感到困惑、 请对此进行详细说明。
1)对于半桥、即每个桥臂(三相逆变器中的3个桥臂中的每个桥臂)来说如此。
2) 2)我能否在栅极和源极之间连接1千欧的电阻(无 MOSFET)、并 在 不切换的情况下同时在任意三个栅极引脚上获得15 mA 恒定电流(对于15 V 输出)