This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:电路查询。

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1EVM, DRV8899-Q1, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283652/drv8899-q1-circuit-inquiry

主题中讨论的其他器件:DRV8899-Q1DRV8889-Q1、DRV8889-Q1EVM

부품 번호:DRV8899-Q1

GPT채팅으로 번역했어요

1.수면 모드 전류를 줄이기 위해 VREF에 연결된 저항을 제거할 수 있나요?
2.제거하면 nc로 놔둬도 되나요?
3.이를 제거하더라도 TRQ_DAC 레지스터를 사용하여 출력 전류 설정을 변경할 수 있습니까?
4.현재 nSLEEP、DRVOFF、DIR、STEP、SCLK、 SDI、SDO、nSCS 및 nFAULT 핀은 MCU에 직접 연결됩니다。 현재 회로는 데이터시트 일반 애플리케이션을 따르지만 문제는 MCU와 DRV8899가 모두 손상된다는 것입니다 μ A (DRV8899를 제거해도 MCU에는 손상이 없음 μ A)。 회로를 어떻게 수정해야 합니까 μ A?

DIR、STEP、SCLK、SDI、nFAULT 핀에 연결됨

절전 모드 Ω、drvoff、nSCS、SDO 핀에 연결됨 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyuhua、感谢您在本论坛中发布您的问题。 我将按照您要求的相同顺序进行说明。

    1.我假设您 同时讨论的是 R8和 R5。 是的、您可以删除这些。

    不过、您必须提供合适的 VREF 输入。 请记住、VREF 的建议最大输入电压为3.3V。 在 TRQ_DAC = 100%的3.3V VREF 下、线圈电流将为1.5A 满量程 IFS。

    3.您可以使用 TRQ_DAC 寄存器将 IFS 电流从1.5A 降低到可用选项。

      

    4.这就是 DRV8889-Q1与 MCU 的最常见连接方式。 根据您的原理图、VSDO = 5V、使 SDO 输出电平变为5V。 MCU 是否支持5V 逻辑电平? 如果 VSDO 不是、则其电压必须与 MCU 的 IO 电压相同。 例如、如果 GPIO 为3.3V、则 VSDO 也必须为3.3V。 对于3.3V 逻辑、nFAULT 上拉电阻器也必须连接到3.3V (或 VSDO)。  

    我还注意到原理图中存在连接问题。 请参阅以下片段。 我假设 MCU_DRV_nFAULT 网络表是连接到 MCU 的故障信号。 在原理图中、它直接连接到 DVDD 引脚、即内部 LDO 5V 输出。 如果 MCU 无法承受5V IO、这也可能损坏 MCU。   

    DRV8889-Q1EVM 的原理图可从 https://www.ti.com/lit/zip/slvc795下载。您还可以在 GPIO 引脚与这些信号之间包含可选的100 Ω 至1 kΩ 限流串联电阻器。

    此致、Murugavel