This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:DIAG 的阻抗确认

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1281236/drv8244-q1-impedance-confirm-of-diag

器件型号:DRV8244-Q1

您好、团队成员:

我的客户希望确认 nSLEEP H/DRVOFF H/EN L/PH L 时 DIAG 引脚的状态是什么? 它是 High、Low 还是 HiZ?

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!  

    DIAG 引脚是一个输入引脚、是一个6级设置、具体取决于连接的电阻器:

    这将设置驱动器的锁存/重试和诊断行为、并在上电时锁存。 需要了解什么以及应用是什么。

    此致!  

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何更新。

    此致!

    凯尔蒂