This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:MSP430F2617源代码

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434AEVM, MSP430F2617, DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283386/drv8434aevm-msp430f2617-source-code

器件型号:DRV8434AEVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F2617DRV8434A

尊敬的 TI:

我已经安装了 DRV8434AEVM。 评估板运转良好! 我真的很喜欢 GUI、它经过精心设计且易于使用。

我正在寻找 MSP430F2617源代码的副本。 这将缩短我的产品上市时间、因为我将使用更高端的 MCU 来控制 DRV8434A、并想要移植代码。

您能否发送链接和/或 zip 文件?

谢谢-

迈克·舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们很高兴您喜欢 DRV8434AEVM 和 GUI!

    所有支持 DRV8434AEVM 的软件均可在产品页面上的 订购并开始开发部分 https://www.ti.com/tool/DRV8434AEVM#design-files 

    下载软件 zip 文件后、解压内容以访问支持的软件和固件文件。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave -

    谢谢你。 我找到了代码。 感谢您的帮助。

    最佳-

    迈克