This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:电机驱动器论坛

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283884/drv8962-motor-drivers-forum

器件型号:DRV8962

您是否对 DDVR (顶部外露焊盘)版本何时可供使用有任何估计? 我的现有设计是围绕 DRV8432进行的、具有可实现更高效冷却的散热器顶面。 我希望避免完全重新设计机械。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    DRV8962DDVR 目前正在发布过程中。 将于2024年上半年上市。

    此致

    森田真也