This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:20mm 孔径平坦 LCS 可用性

Guru**** 2467000 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1280746/ulc1001-drv290xevm-20mm-aperture-flat-lcs-availability

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM

我最近购买了 ULC1001-DRV290XEVM、但未能购买20mm LCS 随附的捆绑包-现在是否可以购买此 LCS? 如果没有、它将在何时再次提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 LCS 目前已售罄、但我们正在致力于创建镜头盖的唯一可订购单、这样您就可以订购而无需同时订购 EVM。 此套件预计将在一两周内提供。 一旦软件可用、您将能够在 ULC1001-DRV290XEVM 页面上看到该软件。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢悉尼。 有可能进入候补名单吗? 一旦有了 LCS、我们就有兴趣立即订购它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉、我们没有 LCS 的候补名单。 我建议密切关注 ULC1001-DRV290XEVM 工具页面。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    LCS 现已上线。 您可以通过在 TI.com 上搜索 LCS-FL-CYL20来找到它。 您可以在此处申请访问该页面、然后进行订购。

    此致、
    悉尼诺斯卡特