请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 专家、您好!
在低输入电压(9V)和高 步进频率(1.18kHz)下、电感器 电流导通时间无法上升/下降。 下面我的问题:
1.这是一个问题吗? 风险是什么?
2.如何改进? 客户要求电机、步进频率和输入电压、不能更改。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
在低输入电压(9V)和高 步进频率(1.18kHz)下、电感器 电流导通时间无法上升/下降。 下面我的问题:
1.这是一个问题吗? 风险是什么?
2.如何改进? 客户要求电机、步进频率和输入电压、不能更改。


尊敬的 Zhiyuan:
感谢您发布此问题。 您说过"在低输入电压(9V)和高 步进频率(1.18kHz)下、电感器 电流无法上升/下降导通时间"。 这不仅是绕组的电感造成的。 影响较大的是反 EMF。 高速时、反电动势会增大并减小线圈的可用电压 、并且无法在发出下一个 STEP 脉冲之前足够快地推送所需的电流。
1.这是一个问题吗? 风险是什么? 这是步进电机以高步进速率运行而 VM 电源电压不足时的常见现象。 只要电机未失速、即表示产生了足够的转矩(在本例中应为真)、除了步长不均且物理微步进运动外、没有重大风险。
2. 如何改进? 客户要求电机、步进频率和输入电压、不可更改。 在这种情况下 、真正的解决方法是增加 VM。 由于客户无法 降低步进频率和 VM 电压、因此唯一的选择是将 IFS 电流设置减小到某个点、直到波形改善。 这会导致扭矩降低。 工程师必须确定这种降低的扭矩是否可用于其应用。
此致、Murugavel