This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:硬件:增益模式设置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284073/drv8714-q1-hw-gain-mode-setting

器件型号:DRV8714-Q1

大家好、

我了解到 DRV8714-Q1具有通过外部分流电阻器进行电流限制的功能。

数据表指定了使用 HW 型号时的4级内部放大器增益模式。  

您能否检查我对增益模式设置的理解是否正确?  

对于连接到 MODE 引脚的电阻器、  

四电平1: 增益10V/V (典型值)、直接接地

 

四电平2: 增益20V/V (典型值)、47k 欧姆至 GND

 

四电平3: 增益40V/V (典型值)、Hi-Z (悬空?) 或 GND、通过超过500k 欧姆

 

四电平4: 增益80V/V (典型值)、直接连接至 DVDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    您的理解是正确的。 500KOhm 是最小规格。 您可以选择超过500KOhm、例如550K、600K 等。仅供参考。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的回复。

    我还有一个有关电流限制的问题。

    我看到 DRV8714-Q1具有过流检测器。 它是通过 MCU 运行吗?(例如、 向 MCU 报告、然后控制 IC)

    或者 IC 本身能否控制输出电流? 如果是、它如何运行(例如、 限制、关断等)?

    客户未实现 R_shunt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    感谢您的提问。

    VDS 过流保护在没有 MCU 的情况下工作。  

    当主题与最初询问的主题发生更改时、您是否可以创建新的职位? 通过这种方式、我们可以稍后顺利地搜索信息。

    此致

    森田真也