This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:电流比例因子容差 AI_ERR

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1284630/drv8245-q1-current-scaling-factor-tolerance-ai_err

器件型号:DRV8245-Q1

我们在设计中使用了 DRV8245SQRXZRQ1。

为此器件型号指定的电流比例因子 AIPROPI 值为6400。

但容差值 AI_ERR 仅在0.2A < Iout < 10.9A 的输出电流范围内给出、  

我们在设计中的最大电流为16.5A。

请告诉我们应使用的容差是多少、因为数据表仅提供高达10.9A 的 Iout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Bhanu、

    16.5A 的负载至少为±5%、可能稍微好一点、但我不能保证。   我建议采用±5%的设计。   

    此致、

    雅各布