This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316AEVM 性能问题

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1278930/mcf8316a-mcf8316aevm-performance-problem

器件型号:MCF8316A

您好

在测试过程中、产品通电以控制电机运行。 首次上电时、最终可以控制运行、但无法执行启停控制和速度调节控制、并且电压识别偏离了实际值。
您能帮助确认原因吗?
谢谢!

 e2e.ti.com/.../27.mp4OK

e2e.ti.com/.../29.mp4NG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    我的目的是让你得到一个回应10月18日最晚。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能帮助我查看本案例的处理进度吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

     

    切换 DRVOFF 信号。 可能已触发电机故障、如果锁存故障、则重复开/关将无法恢复。

    您是否可以检查配置文件以了解故障模式设置(无电机、异常 BEMF 和锁定重试时间)

    您能否连接到 GUI 并读取故障。 在您的视频故障 LED 不是清晰可见。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    目前、我们只能开启电机一次、然后关闭电机。 正常情况下、无法使用电机、将生成故障警报。 但是、异常部分不能直接使用、并且连接到计算机时无法读取。

    问题在于:没有故障状态和警报、然后无法控制开关、这个问题并不总是出现、或者通信将不会连接到电路板和 GUI 通信、非常不稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、  

    我在另一个主题中收到了同样的问题、我希望它来自同一个团队。 我已经开始讨论那里. 请遵循此主题。

    (4) MCF8316AEVM:MCF8316AEVM 性能问题-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致、

    文卡塔德里