This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM 软件问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283714/mcf8316aevm-mcf8316aevm-software-issue

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2355

我会按照用户指南 MCF8316AEVM 评估模块信息页面中的以下步骤操作。

7.1下载 Code Composer Studio 并导入 MSP430FR2355接口固件
代码
1.将"MCF8316AEVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI.zip"解压到计算机上的某个位置。
2.下载最新版本的 Code Composer Studio。 这将在目录 C:\ti 中设置 ti 文件夹。
a.接受所有协议、默认安装位置、然后点击"下一步"继续浏览菜单。
b.在"Select Components"窗口中、确保选中"MSP430 Low-Power MCUs"以安装所需的
评估套件的 TI-15.4软件包。
安装后、运行 CCS 并选择一个文件夹或默认文件夹作为工作区来存储任何新的
文件夹。 可以根据用户的喜好更改位置和命名约定。 单击 OK (确定)
接受按钮。
4.在 CCS 中、点击"Project"选项卡并选择"Import CCS Projects"。 点击"浏览"。
5.选择在步骤1中安装的"MCF8316AEVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI"文件夹。
6.将项目"MCF8316AEVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI"导入您的工作区、如所示

但我在任何位置都找不到"MCF8316AEVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI"工程文件。 可以帮帮   我吗?