This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:Drv8328

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285361/drv8328-drv8328

器件型号:DRV8328

你好,团队,

我要说明如何在 drv8328栅极驱动器中在6x 和3x PWM 模式之间切换。 是否有任何 MODE 引脚要根据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV8328具有4种不同型号。 请参阅数据表、了解详情

    您必须选择具有所需 PWM 模式的型号。

    一旦为此器件选择了一个型号、该型号就无法切换其 PWM 模式。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢具有3x PWM 模式的型号没有 INLx 引脚。 如果存在,如何连接它们。 因为我计划为我的 BLDC 电机开发我自己的 FOC ESC。 必须使用3xpwm 模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!