This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:访问保留的寄存器时运行

Guru**** 1270510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285205/drv8904-q1-operation-when-accessing-a-reserved-register

器件型号:DRV8904-Q1

"OP_CTRL_2"、"OP_CTRL_3"和"FW_CTRL_2"的所有位字段都保留。

发送 将"0x00"的数据写入"OP_CTRL_3"和"FW_CTRL_2"的指令时、驱动程序采取什么操作?

如果驱动程序发送一条写入数据的指令、其中"any bit is 1" to "OP_CTRL_2"、将采取什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如数据表第105页所述、重新密封的位应视为保留位置、并且不应修改寄存器内容。

    对0x00 OP_CTRL2、OP_CTRL3、FW_CTRL2进行编程、不需要执行任何操作、但不建议对其进行有意编程。

    不建议进行编程1。

    此致

    森田真也