This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:DRV8908-Q1

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1285132/drv8908-q1-drv8908-q1

器件型号:DRV8908-Q1

 1. 目前我们的需求是8个0.2A的200Hz的指示灯负载,用这个DRV8908做HSD驱动是否有问题?   2. 这个DRV8908是否有电流回采功能?  3. 在OFF模式下,是否可以对输出做开路、短路检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、唐

    1.我们的电流要求是八个0.2A 200Hz 指示器负载。 将此 DRV8908用作 HSD 驱动器是否有任何问题?

    负载的电感是多少?  

    2.此 DRV8908是否具有电流收集功能?

    该器件没有电流调节功能、但具有过流保护和开路负载检测功能。

    3.在关闭模式下,是否可以检测输出上的开路和短路?

    请参阅  数据表中的8.3.3.5.3无源 OLD。  

    此致、

    雅各布