This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:电流检测延迟

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286447/drv8701-current-sense-delay

器件型号:DRV8701

是否有方法可以将过流检测延迟(或消隐)至可预测的时长?  我希望在启动电流斩波之前允许导通浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    对于 OCP、抗尖峰脉冲时间不可调节。 这是过流必须持续触发故障的时间。 在问题的第二部分中、您指的是电流调节。 以下是一个很好的资源、可以解释它们之间的区别:

    BMS–电动工具(TI.com)

    在有些 t_BLANK 时间内、电流检测电路被禁用。 它是25us。 你的浪涌持续多久?

    如以下所示、也可以完全禁用电流调节:

    此致!

    凯尔蒂