请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 大家好、
客户设计中仅使用一个8873。 为了确认8873和 MCU 之间的 SPI 通信正确无误、客户希望使用以下方法进行测试:
当 MCU 端将任何数据发送到8873时、8873必须将任何数据返回到 MCU。 如果这是可行的方法、您能帮助了解一下吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户设计中仅使用一个8873。 为了确认8873和 MCU 之间的 SPI 通信正确无误、客户希望使用以下方法进行测试:
当 MCU 端将任何数据发送到8873时、8873必须将任何数据返回到 MCU。 如果这是可行的方法、您能帮助了解一下吗? 谢谢。
此致、
切里